Maintenance des systèmes d'interverrouillage mécanique
Fonctions
Un système d'inversion de source, manuel ou automatique (ATS), améliore la continuité de service d'un système de distribution électrique.
L'interverrouillage mécanique entre les appareils du système d'inversion de source empêche la fermeture simultanée de deux appareils.
L'utilisation d'un interverrouillage mécanique dans les systèmes d'inversion de source en utilisant des câbles ou des tiges de liaison est obligatoire pour les applications de commutation de transfert automatique (ATS, Automatic Transfer Switch).
Un système d'interverrouillage mécanique est constitué des éléments suivants selon le type d'appareils Masterpact NT/NW :
-
Une plaque d'interverrouillage sur le côté de chaque appareil Masterpact NT/NW.
-
Un ensemble de câbles ou de tiges de liaison reliés aux appareils Masterpact NT/NW.
Facteurs de dégradation
Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du système d'interverrouillage mécanique sont les suivants :
-
Environnement poussiéreux ou sale
-
Vibration
Dangers potentiels
Une maintenance régulière du système d'interverrouillage mécanique peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.
|
Danger |
Conséquence |
|
|---|---|---|
|
Blessure physique |
Dommages matériels |
|
|
Fonctionnement inapproprié ou absent du système d'inversion de source |
Mort ou blessure grave |
– |
Action préventive
Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour préserver le système d'interverrouillage mécanique.
|
Programme de maintenance |
Action préventive |
Procédure |
|---|---|---|
|
Maintenance préventive de base utilisateur |
Manœuvrer les systèmes d'interverrouillage |
Interverrouillage mécanique NII_1_1 |
|
Maintenance préventive constructeur |
Manœuvrer l'interverrouillage mécanique par câble. |
Contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
Manœuvrer l'interverrouillage mécanique par barre. |
Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.