Programme de diagnostic expert Schneider Electric utilisé par les techniciens de maintenance
Effectuer les diagnostics des équipements MasterPact avec Schneider Electric
Schneider Electric propose un large éventail de services de diagnostic réalisés par le constructeur pour les équipements de distribution électrique.
La maintenance sur site selon état (Enhanced Manufacturer Maintenance) effectuée par Schneider Electric est une maintenance dans laquelle des inspections et/ou des tests, des analyses et les actions de maintenance qui en découlent sont effectués sur site. Les tests, analyses et actions de maintenance recommandées qui en découlent pour les disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs BT (basse tension), par exemple les équipements Masterpact NT/NW, sont fournis dans les programmes de diagnostic suivants :
-
ProDiag Trip Unit
-
ProDiag Breaker
-
ProDiag Clusters
Les programmes de diagnostic ProDiag fournissent un rapport complet avec des données collectées durant les tests, ainsi que des recommandations d'experts en fonction des analyses. Cela vous permet d'anticiper les temps d'arrêt et d'améliorer la disponibilité de votre installation.
Contacter le technicien de maintenance Schneider Electric pour connaître les recommandations.
ProDiag Trip Unit
Conçus par Schneider Electric, le programme ProDiag Trip Unit permet d'effectuer le diagnostic de l'efficacité du déclenchement de l'unité de contrôle du disjoncteur.
Dans une installation électrique, la temporisation précise du déclenchement conformément aux paramètres de l'unité de contrôle est une fonction stratégique pour évaluer l'efficacité de la protection. La vitesse de détection des défauts et la vitesse de déclenchement empêchent la propagation d'un niveau élevé d'énergie incidente en cas de court-circuit.
ProDiag Trip Unit permet de réduire les risques de défaillance de l'unité de contrôle du disjoncteur BT par plusieurs moyens :
-
Détection des dérives du délai de déclenchement.
-
Vérification des fonctions du disjoncteur BT et de l'unité de contrôle en fonction des caractéristiques du réseau électrique (pouvoir de coupure, sélectivité).
-
Analyse de l'historique des alarmes et des événements.
Un manque d'efficacité de l'unité de contrôle du disjoncteur BT entraîne des effets tels que :
-
Déclenchements non prévus (coupure de courant)
-
Inefficacité de l'équipement industriel en aval.
-
Pannes.
-
Courts-circuits plus longs (surchauffe et incendies internes)
-
Destruction du disjoncteur et de l'appareillage, voire destruction complète de la salle électrique.
Le diagnostic régulier de l'efficacité du déclenchement de l'unité de contrôle du disjoncteur BT est effectué par le programme Complete Manufacturer Maintenance. Cette solution apporte les avantages suivants à l'utilisateur :
-
Améliorer la protection des équipements de distribution électrique BT en aval, des biens, et des personnes qui les utilisent.
-
Améliorer la fiabilité, en réduisant les risques d'arrêts non prévus et les coûts d'exploitation.
-
Prolonger la durée de vie de l'équipement, en optimisant le coût total de possession.
ProDiag Breaker
Conçus par Schneider Electric, les diagnostics ProDiag Breaker permettent d'évaluer l'efficacité des manœuvres d'ouverture, de fermeture et d'armement du ressort.
L'ouverture rapide et fiable d'un disjoncteur BT est une fonction stratégique qui permet d'évaluer l'ensemble de la chaîne d'exploitation. La vitesse de détection des défauts et la vitesse de déclenchement empêchent la propagation d'un niveau élevé d'énergie incidente en cas de court-circuit.
ProDiag Breaker permet de réduire les risques d'incident électro-cinématique du disjoncteur BT. ProDiag Breaker identifie les symptômes des incidents non détectés et de la dégradation de l'appareil qui peuvent engendrer des effets non souhaités, par exemple :
-
Contrainte sur les pièces mobiles internes.
-
Usure accélérée des pièces mobiles internes.
-
Surchauffe et/ou incendies internes.
-
Destruction du disjoncteur et de l'appareillage.
-
Destruction complète du local électrique.
Le diagnostic régulier des performances électriques et cinématiques des disjoncteurs BT est effectué par le programme Advanced Manufacturer Maintenance. Cette solution apporte les avantages suivants à l'utilisateur :
-
Alerte dès les premiers stades des phénomènes décrits ci-dessus non détectés lors de la maintenance préventive régulière.
-
Améliorer la protection des équipements de distribution électrique BT en aval, des biens, et des personnes qui les utilisent.
-
Améliorer la fiabilité, en réduisant les risques d'arrêts non prévus et les coûts d'exploitation.
-
Prolonger la durée de vie de l'équipement, en optimisant le coût total de possession.
ProDiag Clusters
Conçu par Schneider Electric, ProDiag Clusters permet de diagnostiquer précocement une détérioration des pinces de raccordement non détectée par la maintenance préventive régulière. Cette détérioration peut être causée par un ou plusieurs des facteurs suivants :
-
Conditions environnementales sévères
-
Application utilisateur à haut niveau de criticité
-
Processus de vieillissement accéléré par les opérations de débrochage et d'embrochage
-
Contraintes électriques
-
Maintenance irrégulière