LVPED508016FR–03

Maintenance des contacts de puissance

Fonctions

A Contact fixe

B Contact amovible

Les contacts de puissance de l'appareil :

  • Sont montés dans la chambre d'arc

  • Sont composés de contacts fixes et de contacts amovibles

Les contacts amovibles établissent (en position Fermé) ou rompent (en position Ouvert) le circuit électrique dans des conditions de fonctionnement normal (courant nominal In) ou dans des conditions de défaut (surcharge et court-circuit).

Facteurs de dégradation

Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du système des contacts de puissance sont les suivants :

  • Opérations fréquentes de commutation au niveau de courant nominal

  • Contraintes dues aux courants de court-circuit élevés

Dangers potentiels

Une maintenance régulière des contacts de puissance peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.

Danger

Conséquence

Blessure physique

Dommages matériels

Incendie

Mort ou blessure grave

Dissipation thermique due à un contact à haute résistance

Dégradation du bloc de coupure

Action préventive

Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour entretenir les contacts de puissance de l'appareil.

Programme de maintenance

Action préventive

Procédure

Maintenance préventive standard utilisateur

Vérifier l’état du bloc de coupure.

Bloc de coupure NIII_2_1

Maintenance préventive constructeur

Mesurer la résistance de contact de chaque pôle.

Contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?