LVPED508016FR–03

Maintenance du système de communication

Fonctions

Le système de communication permet la transmission de données entre l'appareil et le contrôleur distant. Il peut être utilisé pour manœuvrer (ouvrir/fermer) l'appareil à distance.

Les équipes de maintenance, de production, de gestion et autres peuvent utiliser cette fonction pour gérer l'énergie et les actifs et pour surveiller la qualité du réseau électrique.

Sur les disjoncteurs Masterpact NT/NW, les données relatives à l'appareil sont accessibles via IFE ou IFM et un outil logiciel approprié tel que EcoStruxure Power Commission.

Appareils Masterpact NT/NW avec interface de communication :

Facteurs de dégradation

Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du système de communication sont les suivants :

  • Vibration

  • Perturbations par champ électromagnétique

  • Panne d'équipement et de logiciel

  • Modification de l'architecture du système de communication

Dangers potentiels

Une maintenance régulière du système de communication peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.

Danger

Conséquence

Blessure physique

Dommages matériels

Fonctionnement incorrect ou absence de fonctionnement (critique pour la sécurité) à cause d'informations erronées

Mort ou blessure grave

Perte de communication

Fonctionnement inapproprié d'appareils, d'interfaces de communication ou de modules installés sur le réseau de communication

Prise de décision incorrecte à cause d'informations erronées (état, mesure, intégrité)

Fonctionnement inapproprié d'appareils, d'interfaces de communication ou de modules installés sur le réseau de communication

Gestion incorrecte du système entraînant des pertes financières

Fonctionnement inapproprié d'appareils, d'interfaces de communication ou de modules installés sur le réseau de communication

Action préventive

Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour préserver le système de communication.

Programme de maintenance

Action préventive

Procédure

Maintenance préventive constructeur

Vérifier la transmission de données via le bus de communication

Contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?