Causes du vieillissement
Introduction
Les tableaux et les appareillages qui le composent vieillissent, qu’ils fonctionnent ou non. Ce vieillissement est principalement dû à l’influence de l’environnement et les conditions d’exploitation.
Influence de l'environnement
Un équipement placé dans un environnement en subit les effets. Les principaux facteurs d’environnement qui accélèrent le vieillissement des appareillages sont :
-
Température
-
Taux de charge
@Writer (09/2016): info for Translation phase: Percent load (EN) = Taux de charge (FR) (see LVPED508016FR-02 - 07/2013). -
Humidité relative
-
Environnement salin
-
les harmoniques en courant
-
Poussières
-
Atmosphère corrosive
-
Vibration
-
Nombre de manœuvres
-
Courants coupés
Les tableaux de cette section résument pour chacun des facteurs :
-
Pourquoi il est nocif : influence
-
Comment l’identifier : aspect
-
Impact sur le fonctionnement : conséquences