LVPED508016FR–03

Diagnostic et solutions

Problème Causes probables Solutions

Fermeture locale ou distante impossible du disjoncteur.

Disjoncteur verrouillé par cadenas ou par serrure en position "ouvert".

  • Désactivez la fonction de verrouillage.

Disjoncteur interverrouillé mécaniquement dans un système d’inversion de source.

  • Contrôlez l’emplacement de l’autre disjoncteur dans le système d’inversion.

  • Modifiez l’emplacement pour libérer l’interverrouillage.

Disjoncteur insuffisamment embroché.

Embrochez complètement le disjoncteur.

Non-réarmement du bouton d'acquittement signalant un déclenchement sur défaut électrique.

  • Corrigez le défaut.

  • Réarmez le bouton d'acquittement sur la face avant du disjoncteur.

Mécanisme d'accumulation d'énergie non armé.

  • Armez le mécanisme manuellement.

  • S’il est équipé d’un moto-réducteur MCH, vérifiez la tension d’alimentation du moteur. Si le défaut persiste, remplacez le moto-réducteur (MCH).

Déclencheur voltmétrique d’ouverture MX alimenté en permanence.

Présence d’un ordre d’ouverture. Recherchez l’origine de cet ordre. Cet ordre doit être supprimé pour pouvoir fermer le disjoncteur.

Déclencheur à manque de tension MN non alimenté.

  • Présence d’un ordre d’ouverture. Recherchez l’origine de cet ordre.

  • Vérifiez la tension et le circuit d’alimentation (U > 0,85 Un).

Si le problème persiste, remplacez le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

Déclencheur voltmétrique de fermeture XF alimenté en permanence, mais disjoncteur non "prêt à fermer" (XF non câblé en série avec contact PF).

Coupez l’alimentation du déclencheur voltmétrique de fermeture XF, puis renvoyez l’ordre de fermeture via le XF, mais uniquement si le disjoncteur est "prêt à fermer".

Ordre permanent de déclenchement en présence d'une unité de contrôle MicroLogic P et H, avec les protections de tension minimum et de fréquence minimum en mode Trip et unité de contrôle alimenté.

Désactivez ces fonctions de protection sur l’unité de contrôle MicroLogic P et H.

Fermeture du disjoncteur impossible à distance mais possible localement par le bouton-poussoir de fermeture.

L’ordre de fermeture n'est pas exécuté par le déclencheur voltmétrique de fermeture XF.

Vérifiez la tension et le circuit d’alimentation (0,85 -1,1 Un).

Si le problème persiste, remplacez le déclencheur voltmétrique de fermeture XF.

Ouverture intempestive sans activation du bouton d'acquittement signalant un déclenchement sur défaut.

Tension d’alimentation du déclencheur à manque de tension MN insuffisante.

Vérifiez la tension et le circuit d’alimentation (U > 0,85 Un).

Ordre de délestage envoyé par un autre appareil au déclencheur voltmétrique d'ouverture MX.

Vérifiez la charge de votre réseau.

Si nécessaire, modifiez les réglages des appareils de votre réseau.

Ordre intempestif d’ouverture par le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX.

Recherchez les origines de cet ordre.

Déclenchement inattendu avec activation du bouton d'acquittement signalant un déclenchement sur défaut électrique.

Apparition d'un défaut de type :

  • Surcharge

  • Défaut de terre

  • Court-circuit détecté par l'unité de contrôle.

  • Recherchez et éliminez les causes du défaut.

  • Vérifiez l’état du disjoncteur avant sa remise en service.

Ouverture instantanée à chaque tentative de fermeture du disjoncteur avec activation du bouton d'acquittement signalant un déclenchement sur défaut.

Mémoire thermique.

  • Consultez le guide d’exploitation de l’unité de contrôle.

  • Réarmez le bouton d'acquittement.

Courants transitoires de fermeture trop élevés.

  • Modifiez votre réseau ou les réglages de votre unité de contrôle.

  • Vérifiez l’état du disjoncteur avant sa remise en service.

  • Réarmez le bouton d'acquittement.

Fermeture sur court-circuit.

  • Corrigez le défaut.

  • Vérifiez l’état du disjoncteur avant sa remise en service.

  • Réarmez le bouton d'acquittement.

Ouverture du disjoncteur impossible à distance mais possible localement.

Ordre d'ouverture non exécuté par le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX.

Vérifiez la tension et le circuit d’alimentation (0,7 -1,1 Un).

Si le problème persiste, remplacez le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX.

Ordre d’ouverture non exécuté par le déclencheur à manque de tension MN.

Baisse de tension insuffisante ou présence d’une tension résiduelle (> 0,35 Un) aux bornes du déclencheur à manque de tension.

Si le problème persiste, remplacez le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

Ouverture locale impossible du disjoncteur.

Mécanisme déficient ou soudure des contacts.

Contactez le SAV Schneider Electric.

Réarmement du disjoncteur impossible à distance mais possible localement.

Tension d’alimentation insuffisante du moto-réducteur MCH.

Vérifiez la tension et le circuit d’alimentation (0,7 -1,1 Un).

Si le défaut persiste, remplacez le moto-réducteur MCH.

Déclenchement intempestif du disjoncteur avec activation du bouton d'acquittement signalant un déclenchement sur défaut électrique.

Bouton-poussoir d'acquittement partiellement enfoncé.

Enfoncez complètement le bouton-poussoir.

Impossibilité d'introduire la manivelle en position Embroché, Test ou Débroché.

Présence d’un verrouillage (serrure ou cadenas) au niveau du châssis ou du verrouillage de porte.

Désactivez la fonction de verrouillage.

Impossibilité de tourner la manivelle.

Le bouton d'acquittement n'est pas enfoncé.

Réarmez le bouton d'acquittement.

Extraction impossible du disjoncteur.

Le disjoncteur n'est pas en position débrochée.

Manœuvrez la manivelle jusqu'à la position débrochée et bouton d'acquittement sorti.

Les rails ne sont pas complètement extraits.

Sortez les rails.

Embrochage impossible du disjoncteur.

Présence d'un détrompage châssis/disjoncteur.

Vérifiez la correspondance entre le châssis et le disjoncteur.

Présence d'un verrouillage des volets isolants.

Enlevez ces verrouillages.

Les pinces pour contacts de débrochage sont mal positionnées.

Repositionnez les pinces.

Verrouillage du châssis en position débrochée.

Désactivez la fonction de verrouillage du châssis.

Le bouton d'acquittement n'est pas enfoncé, empêchant la rotation de la manivelle.

Réarmez le bouton d'acquittement.

Disjoncteur insuffisamment introduit dans le châssis.

Enfoncez complètement le disjoncteur dans le mécanisme d'embrochage.

Verrouillage impossible du disjoncteur en position débrochée.

Disjoncteur mal positionné.

Vérifiez la position du disjoncteur en vous assurant que le bouton d'acquittement est sorti.

Manivelle restée dans le châssis.

Enlevez la manivelle et rangez la dans son logement.

Verrouillage du disjoncteur impossible dans les positions embrochée, test, débrochée.

Vérifiez que le verrouillage "toute position" est bien sélectionnée.

Contactez le SAV Schneider Electric.

Disjoncteur mal positionné.

Vérifiez la position du disjoncteur en vous assurant que le bouton d'acquittement est sorti.

Manivelle restée dans le châssis.

Enlevez la manivelle et rangez la dans son logement.

Introduction impossible de la manivelle pour débrocher ou embrocher le disjoncteur.

Rails incomplètement rentrés.

Poussez les rails jusqu'aux butées.

Extraction impossible du rail droit (châssis seul) ou du disjoncteur.

Manivelle restée dans le châssis.

Enlevez la manivelle et rangez la dans son logement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.