Maintenance du châssis
Fonctions
Le mécanisme du châssis permet d'embrocher et de débrocher l'appareil.
Les raccordements glissants entre le châssis et l'appareil sont constitués de deux parties : les pinces et les contacts d'embrochage. La graisse entre les pinces et les contacts d'embrochage facilite le raccordement et évite l'endommagement de la surface argentée en réduisant les frottements lors de l'embrochage.
Facteurs de dégradation
Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du châssis sont les suivants :
-
Environnement poussiéreux
-
Chocs
-
Atmosphère corrosive
-
Longues périodes d'inactivité
-
Fonctionnement incorrect
Dangers potentiels
Une maintenance régulière du châssis peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.
|
Danger |
Conséquence |
|
|---|---|---|
|
Blessure physique |
Dommages matériels |
|
|
Dysfonctionnement des volets isolants |
Choc électrique |
– |
|
L'appareil reste bloqué en position embroché. |
– |
Fonctionnement bloqué de l'appareil dans le châssis (embrochage et débrochage) |
Action préventive
Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour entretenir le châssis.
|
Programme de maintenance |
Action préventive |
Procédure |
|---|---|---|
|
Maintenance préventive de base utilisateur |
Vérifier le fonctionnement de l'embrochage et du débrochage de l'appareil. |
Châssis NII_1_1 |
|
Maintenance préventive standard utilisateur |
Vérifier le fonctionnement des volets isolants. |
Châssis NIII_2_3 |
|
Nettoyer le châssis et vérifier la présence de graisse sur le châssis. |
Châssis NIII_2_1 |
|
|
Vérifier les pinces d'embrochage. |
Châssis NIII_2_2 |
|
|
Maintenance préventive constructeur |
Vérifier le couple d'embrochage/débrochage. |
Contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
Nettoyer et regraisser le châssis des appareils débrochables .Masterpact NT/NW |
Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.