Influence d'une atmosphère corrosive sur le vieillissement
Atmosphère corrosive
|
Atmosphère corrosive |
Influence |
Aspect |
Conséquences |
Seuils par classe en ppm (1) |
|---|---|---|---|---|
|
Dioxyde de soufre SO2 |
Corrosion de l'argent, de l'aluminium, et du cuivre nu Phénomène accéléré avec la température et l’humidité relative |
|
|
|
|
Hydrogène sulfuré H2S |
Sulfuration de l'argent. Phénomène accéléré avec la température |
|
|
|
|
Chlore Cl2 |
Corrosion des métaux |
|
|
|
|
Ammoniac NH3 |
|
|
|
|
|
Oxyde d'azote NO2 |
Corrosion des métaux |
Oxydation |
Augmentation de l'échauffement |
|
|
Atmosphères huileuses |
Agression des polycarbonates |
Fissuration des polycarbonates |
|
– |
|
(1) ppm = parties par million en volume |
||||
Recommandations
Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction de la catégorie de l'environnement (selon la norme CEI 60721-3) sont indiquées dans le tableau suivant :
|
Classe |
Zone |
Présence de gaz corrosifs |
Impact sur l'appareil |
Recommandations de maintenance |
Recommandations d'installation |
|---|---|---|---|---|---|
|
3C1 |
Zones rurales ou zones urbaines à faible activité industrielle |
Négligeable. |
Pas d’influence sur la durée de vie car les concentrations sont très faibles. |
Appliquer le programme standard |
Aucune recommandation particulière |
|
3C2 |
Zones urbaines avec activité industrielle dispersée et une circulation importante |
Niveau faible |
Influence modérée sur la durée de vie. |
Appliquer le programme standard |
Aucune recommandation particulière |
|
3C3 |
Voisinage immédiat de pollution industrielle Par exemple : papeterie, traitement des eaux, chimie, fibres synthétiques, fonderie |
Niveau important |
|
Appliquer le programme standard |
Aucune recommandation particulière |
|
3C4 |
Au sein d'installations industrielles polluantes Par exemple : papeterie, traitement des eaux, chimie, fibres synthétiques, fonderie |
Forte |
|
|
|