LVPED508016FR–03

Influence de la charge sur le vieillissement

Taux de charge (I/In)

Le taux de charge impacte la température de l'appareil, influencée elle-même par la température ambiante.

Influence

Aspect

Conséquences

Vieillissement des isolants plastiques

Changement de coloration des isolants

Rupture de pièces pouvant entraîner la perte de fonction

Vieillissement des graisses

Changement de coloration et de viscosité

Augmentation des frottements mécaniques de l'appareil.

Vieillissement des composants électroniques

Changement d’aspect des afficheurs à cristaux liquides

Une augmentation de 10 °C (soit un taux de charge de 85 %) divise environ par 2 la durée de vie des composants électroniques

Dégradation des caractéristiques :

  • des ressorts en acier si la température > 100 °C (212 °F)

  • des ressorts en acier inoxydable si la température > 200 °C (392 °F)

Rupture

Non fonctionnement des mécanismes.

Recommandations

Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction de la valeur du taux de charge (I/In) sont indiquées dans le tableau suivant :

Taux de charge

Description

Recommandations de maintenance

Recommandations d'installation

I/In ≤ 80 %, 24 h/24

Taux de charge maxi généralement pris en compte dans le calcul de l'installation. A ce taux de charge, l'échauffement est diminué de 40 % environ par rapport à un taux de charge à 100 %.

Appliquer le programme standard

Conditions normales

I/In ≤ 90 %, 8 h/24

A ce taux de charge, l'échauffement est réduit uniquement de 20 %. Les cycles de refroidissement et d'échauffement sollicitent les jonctions mécaniques du circuit de puissance.

Effectuer des contrôles périodiques rapprochés.

Conditions normales

I/In ≤ 90 %, 24 h/24

La contrainte thermique sous un fonctionnement permanent est 3 fois plus importante que dans le cas précédent, mais l'absence de cycle thermique est favorable au vieillissement de l’électromécanique.

Maintenance préventive difficile à cause du process continu

Conditions normales

I/In ≤ 100 %, 8 h/24

Au-delà de 90 % et jusqu'à 100 %, l'échauffement est proche de sa valeur maximale. Les cycles de refroidissement et d'échauffement sollicitent les jonctions mécaniques du circuit de puissance, l'impact sur le vieillissement est fort.

  • Ventiler le tableau

  • Installer un appareil de calibre supérieur.

I/In ≤ 100 %, 24 h/24

Au-delà de 90 % et jusqu'à 100 %, l'échauffement est proche de sa valeur maximale. L'impact sur le vieillissement est fort. Cette situation est déconseillée.

  • Maintenance préventive difficile à cause du process continu.

  • Planifier des contrôles périodiques rapprochés.

  • Mieux répartir la charge sur d’autres départs.

  • Installer un appareil de calibre supérieur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?