LVPED508016FR–03

Influence des harmoniques sur le vieillissement

Harmoniques

Influence

Aspect

Conséquences

Augmentation de l'effet de peau, de l'effet de proximité, des pertes fer, des courants de Foucault/Eddy

  • Changement de coloration des plages, des isolants et des graisses.

  • Changement d’aspect des afficheurs à cristaux liquides

La présence d'harmoniques provoque des échauffements supérieurs à ceux du courant fondamental

Surcharge éventuelle du Neutre en présence de l’harmonique de rang 3 et multiple de 3

Signal déformé

  • Valeur de courant erronée

  • Déclenchement intempestif en présence de déclencheurs non RMS

Recommandations

Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction des harmoniques sont indiquées dans le tableau suivant :

THDi en % de In

Description

Recommandations de maintenance

Recommandations d'installation

≤ 30 %

Pas d'influence notable sur le vieillissement

Appliquer le programme standard

Aucune recommandation particulière

30 à 50 %

Un THDI de 40 % peut générer environ 10 % de chaleur supplémentaire, correspondant à une augmentation de courant de 5 %.

Effectuer des contrôles périodiques rapprochés.

Prévoir filtrage standard avec self anti-harmonique

> 50 %

Effectuer des contrôles périodiques rapprochés.

Si nécessaire :

  • Prévoir un sur-calibrage du Neutre

  • Prévoir un surdimensionnement de l’appareillage

  • Impérativement mettre un filtrage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?