Maintenance des chambres de coupure
Fonctions
|
Les chambres de coupure de l'appareil :
Les séparateurs des chambres de coupure limitent la contrainte exercée sur l'installation :
Les filtres des chambres de coupure filtrent le gaz sous pression expulsé hors de la chambre d'arc et le refroidissent jusqu'à une température où il n'est plus ionisé et n'est donc pas conducteur. |
Facteurs de dégradation
Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du système de communication sont les suivants :
-
Opérations fréquentes de commutation au niveau de courant nominal
-
Contraintes dues aux courants de court-circuit élevés
Dangers potentiels
Une maintenance régulière du système des chambres de coupure peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.
|
Danger |
Conséquence |
|
|---|---|---|
|
Blessure physique |
Dommages matériels |
|
|
Eclair d'arc |
Mort ou blessure grave |
– |
|
Résistance d'isolation du boîtier trop faible et tension d'impulsion |
Choc électrique |
– |
|
Courant de court-circuit élevé |
– |
Dégradation du bloc de coupure |
Action préventive
Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour entretenir les chambres de coupure de l'appareil.
|
Programme de maintenance |
Action préventive |
Procédure |
|---|---|---|
|
Maintenance préventive standard utilisateur |
Vérifier l’état du bloc de coupure. |
Bloc de coupure NIII_2_1 |
|
Vérifier le montage des chambres de coupure et la propreté des filtres. |
Bloc de coupure NIII_2_2 |
Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.