Maintenance de l'unité de contrôle MicroLogic
Fonctions
L'unité de contrôle surveille en permanence le réseau électrique et génère des ordres de déclenchement lorsque des défauts électriques sont détectés.
|
Les données de qualification des composants électroniques sont en général estimées pour une durée de vie de 10 ans par les fournisseurs de composants en fonction du profil d'utilisation des appareils. L'unité de contrôle peut fonctionner plus de 10 ans, selon les conditions d'exploitation et environnementales (température, humidité, vibrations, chocs mécaniques, atmosphère corrosive, etc.). Schneider Electric recommande aux techniciens de maintenance de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic et les modules M2C facultatifs associés tous les 15 ans. Chaque fois que l'unité de contrôle MicroLogic est remplacée, le performeur, la fiche de valeur nominale et le calibreur doivent être aussi remplacés par le technicien de maintenance Schneider Electric. |
Facteurs de dégradation
Les facteurs pouvant entraîner la dégradation de l'unité de contrôle et des composants électroniques sont les suivants :
-
Chocs
-
Vibration
-
Humidité
-
Température ambiante élevée
-
Atmosphère corrosive
Dangers potentiels
Une maintenance régulière de l'unité de contrôle peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.
|
Danger |
Conséquence |
|
|---|---|---|
|
Blessure physique |
Dommages matériels |
|
|
Courant de court-circuit élevé et absence d'ordre de déclenchement |
– |
Dégradation du bloc de coupure |
Action préventive
Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour préserver l'unité de contrôle.
|
Programme de maintenance |
Action préventive |
Procédure |
|---|---|---|
|
Maintenance préventive de base utilisateur |
Vérifier visuellement l’état général de l’appareil. |
Appareil NII_1_1 |
|
Maintenance préventive standard utilisateur |
Vérifier la protection contre les surintensités. |
Appareil NIII_2_1 |
|
Maintenance préventive constructeur |
Effectuer un diagnostic de vieillissement pour estimer à quel moment l'unité de contrôle MicroLogic doit être remplacée à titre préventif. |
Contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.