LVPED508016FR–03

Maintenance des raccordements de puissance

Fonctions

AVERTISSEMENT
RISQUE DE PRODUCTION DE CHALEUR
Les raccordements électriques avec des matériaux autres que le cuivre et l'aluminium sont à proscrire.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les raccordements de puissance sont les liaisons entre les appareils et les systèmes de distribution électriques (barres de bus, câbles...). Des bornes de raccordement sont utilisées pour établir ces liaisons.

Facteurs de dégradation

Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation des raccordements de puissance sont les suivants :

  • Vibration

  • Surchauffe

  • Couple de serrage incorrect

  • Rondelle détériorée

Dangers potentiels

Une maintenance régulière des raccordements de puissance peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.

Danger

Conséquence

Blessure physique

Dommages matériels

Incendie

Mort ou blessure grave

Dissipation thermique due à un couple de serrage insuffisant

Isolation de câble brûlée

Action préventive

Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour entretenir les raccordements de puissance de l'appareil.

Programme de maintenance

Action préventive

Procédure

Maintenance préventive standard utilisateur

Vérifier le système de raccordement.

Raccordements de puissance NIII_2_1

Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?