Recomendaciones para proteger el acceso a la unidad de control MicroLogic a través del puerto USB (MasterPacT MTZ)
Funciones accesibles a través del puerto USB
Es posible acceder a las funciones de la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active al:
-
Conectar un PC en el que se ejecute el software EcoStruxure Power Commission al puerto USB de la unidad de control.
-
Conectar un smartphone en el que se ejecute Aplicación EcoStruxure Power Device al puerto USB de la unidad de control a través de un adaptador USB OTG.
Tenga en cuenta que la función de almacenamiento masivo no se implementa en la unidad de control. Por lo tanto, no es posible atacar el sistema descargando malware desde una memoria USB u otro dispositivo de almacenamiento masivo.
Requisitos para establecer una conexión USB o USB OTG con la unidad de control MicroLogic X
Para establecer una conexión USB con la unidad de control MicroLogic X, los requisitos previos son los siguientes:
-
Debe disponer de acceso físico a la sala en la que se encuentra el interruptor automático MasterPacT MTZ con la unidad de control MicroLogic X.
-
Para una conexión desde un PC:
-
Debe disponer de un cable USB con un conector mini USB para conectar su PC al puerto mini USB de la unidad de control MicroLogic X.
-
Debe disponer de un PC en el que se ejecute el software EcoStruxure Power Commission.
-
-
Para una conexión desde un smartphone:
-
Debe disponer de un adaptador OTG con un cable USB y un conector mini USB para conectar su PC al puerto mini USB de la unidad de control MicroLogic X.
-
Debe disponer de un smartphone en el que se ejecute Aplicación EcoStruxure Power Device.
-
Requisitos para establecer una conexión USB o USB OTG con la unidad de control MicroLogic Active
Para establecer una conexión USB con la unidad de control MicroLogic Active, los requisitos previos son los siguientes:
-
Debe disponer de acceso físico a la sala en la que se encuentra el interruptor automático MasterPacT MTZ con MicroLogic Active.
-
Para una conexión desde un PC:
-
Debe disponer de un cable USB con un conector USB-C para conectar su PC al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active.
-
Debe disponer de un PC en el que se ejecute el software EcoStruxure Power Commission.
-
-
Para una conexión desde un smartphone:
-
Debe disponer de un adaptador OTG con un cable USB y un conector USB-C para conectar su PC al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active.
NOTA: Puede usar un cable USB-C a USB-C en lugar de un adaptador OTG para conectar su smartphone a la unidad de control MicroLogic Active. -
Debe disponer de un smartphone en el que se ejecute Aplicación EcoStruxure Power Device.
-
Recomendaciones generales para proteger el acceso a través del puerto USB
Para proteger el acceso a las funciones a las que se puede acceder a través del puerto USB de la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active, se recomienda:
-
Instalar el interruptor automático MasterPacT MTZ en un área cerrada para que solo el personal autorizado pueda acceder a la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active.
-
Mantener el área cerrada en todo momento.
-
Facilitar la llave o el código de acceso únicamente a personal autorizado.
Para obtener más información, consulte las recomendaciones para restringir el acceso local al interruptor automático MasterPacT MTZ.
Recomendaciones para PC que en los que se ejecuta el software EcoStruxure Power Commission
Para proteger el acceso a la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active desde un PC conectado localmente al puerto USB de la parte frontal de la unidad de control, se recomienda:
-
Mantener los PC bloqueados mientras no se utilicen.
-
Asegurarse de que los PC en los que se ejecute el software EcoStruxure Power Commission requieran un nombre de usuario y una contraseña.
-
Aplicar el uso de contraseñas seguras.
-
Asegurarse de que las contraseñas de usuario se cambien periódicamente.
-
Prohibir la reutilización de contraseñas antiguas.
-
Ajustar un temporizador para bloquear la pantalla del PC tras un periodo de inactividad.
-
Proteger los PC siguiendo las directrices más recientes del proveedor para el sistema operativo que se ejecute en el PC.
-
Limitar el número de usuarios a los que se permite utilizar el software EcoStruxure Power Commission.
-
Mantener actualizadas las aplicaciones antivirus para PC.
Recomendaciones para smartphones en los que se ejecute EcoStruxure Power Device
Para proteger el acceso a la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active desde un smartphone conectado localmente al puerto USB de la parte frontal de la unidad de control, se recomienda:
-
Asegurarse de que los smartphones en los que se ejecuta Aplicación EcoStruxure Power Device estén protegidos con contraseña y se utilicen solo para el trabajo.
-
Proteger los smartphones en los que se haya instalado Aplicación EcoStruxure Power Device implementando todas las funciones de seguridad recomendadas por el proveedor o el fabricante del smartphone.
-
Mantener actualizadas las aplicaciones antivirus para smartphones.
-
No facilitar información sobre el smartphone (número de teléfono, dirección MAC) a menos que sea estrictamente necesario.
-
Desconectar el smartphone de Internet durante la conexión USB OTG con la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active.
-
No almacenar información confidencial en un smartphone.
Recomendaciones para la configuración de IEC 61850
Para la unidad de control MicroLogic X, utilice el protocolo FTPS para cargar el archivo de configuración IEC 61850 en la interfaz IFE o EIFE, o el servidor IFE.