DOCA0122ES-11

Recomendaciones para proteger el acceso a la unidad de control o disparo MicroLogic a través de Modbus-SL

Funciones accesibles a través de Modbus-SL

Cuando un PC que ejecuta un software de supervisión y control (SCADA) está conectado a la red Modbus-SL, se puede acceder a las funciones de la unidad de disparo o la unidad de control MicroLogic en los siguientes casos:

  • El interruptor automático MasterPacT, ComPacT y PowerPacT está conectado a una interfaz IFM.

  • Los interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT con marcos H-, J- o L- están conectados al módulo BSCM Modbus SL/ULP en el modo Modbus.

Requisitos previos para establecer una conexión Modbus-SL

Para establecer una conexión Modbus-SL con la unidad de control o disparo MicroLogic, los requisitos previos son los siguientes:

  • La unidad de control o disparo remoto MicroLogic debe estar encendida.

  • La unidad de disparo o la unidad de control MicroLogic debe estar conectada a una interfaz IFM o un módulo BSCM Modbus SL/ULP en el modo Modbus.

  • Debe disponer de un PC u otro dispositivo (por ejemplo, PLC) en el que se ejecute el software de control y supervisión (SCADA) conectado a la red Modbus-SL, que ofrezca acceso remoto.

  • Debe disponer de un ID de usuario y una contraseña con los permisos de acceso adecuados para iniciar sesión en el software EcoStruxure Power Commission.

Recomendaciones para PC conectados a Modbus-SL

Para proteger el acceso a la unidad de control o disparo remoto MicroLogic desde un PC conectado en red, se recomienda:

  • Mantener los PC bloqueados mientras no se utilicen.

  • Asegurarse de que el PC que ofrece acceso a la unidad de control o disparo MicroLogic mediante Modbus-SL (por ejemplo, a través de SCADA) requiera un nombre de usuario y una contraseña.

  • Aplicar el uso de contraseñas seguras.

  • Asegurarse de que las contraseñas de usuario se cambien periódicamente.

  • Prohibir la reutilización de contraseñas antiguas.

  • Ajustar un temporizador para bloquear la pantalla del PC tras un periodo de inactividad.

  • Proteger el PC siguiendo las directrices más recientes del proveedor para el sistema operativo que se ejecute en el PC.

  • Limitar el número de usuarios a los que se permite acceder a la unidad de control o disparo remoto MicroLogic desde un PC en red.

  • Mantener actualizadas las aplicaciones antivirus para PC.

Además de las precauciones anteriores, debe seguir las directrices generales y las recomendaciones para proteger la instalación que se indican en How Can I Reduce Vulnerability to Cyber Attacks?.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?