DOCA0122ES-11

Recomendaciones de ciberseguridad para el diseño, la planificación y la instalación del sistema

Descripción general

En este apartado se proporciona información importante que debe tenerse en cuenta durante las fases de diseño, planificación e instalación de una red de tecnología operativa (TO) que incluya la unidad funcional inteligente (IMU) MasterPacT, ComPacT y PowerPacT. Las recomendaciones y directrices de este apartado ayudan a crear un entorno operativo seguro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?