Restricción del acceso local al interruptor automático MasterPacT, ComPacT y PowerPacT
Descripción general
La unidad funcional modular inteligente (IMU) de MasterPacT, ComPacT y PowerPacT ofrece posibilidades de acceso local y remoto. Debe asegurarse de que solo se otorgue acceso a usuarios autorizados.
Acceso local al interruptor automático MasterPacT, ComPacT y PowerPacT
El acceso local a la unidad funcional modular inteligente de MasterPacT, ComPacT y PowerPacT proporciona varias posibilidades para acceder a información sobre el sistema y controlarlo.
Por lo tanto, es importante restringir el acceso local al interruptor automático MasterPacT, ComPacT y PowerPacT instalándolo en un área cerrada para evitar:
-
El acceso no autorizado a la HMI MicroLogic, con el riesgo de que se realicen cambios en los ajustes desde la HMI
-
El acceso no autorizado a la comunicación inalámbrica Bluetooth, que supone el riesgo de que se realicen cambios en los ajustes desdeAplicación EcoStruxure Power Device
-
El acceso no autorizado a la comunicación inalámbrica NFC, con el riesgo de revelación de datos
-
La conexión no autorizada a través del puerto USB de la unidad de control MicroLogic, que supone el riesgo de que se realicen cambios en los ajustes desde el software EcoStruxure Power Commission o el smartphone con Aplicación EcoStruxure Power Device
-
La conexión no autorizada a través del puerto de prueba de la unidad de disparo remoto MicroLogic, que supone el riesgo de que se realicen cambios en los ajustes desde el software EcoStruxure Power Commission mediante la interfaz de servicio o de mantenimiento USB
-
El acceso no autorizado al módulo IO, que supone el riesgo de que se realicen cambios en el ajuste del conmutador para la aplicación predefinida que se está utilizando
También es importante implementar reglas para gestionar el acceso al área cerrada. Concretamente, se debe asegurar de que:
-
El área se mantenga cerrada en todo momento.
-
El área disponga de un sistema de autenticación y autorización.
-
Solo el personal autorizado disponga de una llave o un código de acceso.
-
Los cables de la red de comunicación que entren en la sala y los puertos de conexión de los dispositivos de comunicación de fuera de la sala estén protegidos.
-
Todos los dispositivos, como PC, smartphones y tabletas que accedan a la unidad de control o disparo remoto MicroLogic estén protegidos de acuerdo con las directrices más recientes del proveedor.
Cuando el interruptor automático MasterPacT, ComPacT y PowerPacT esté instalado en un área cerrada, se debe implementar un proceso de apertura de emergencia. Por ejemplo:
-
Debe disponer en el área como mínimo de un botón de parada de emergencia que resulte accesible desde el exterior.
-
El interruptor automático debe disponer de una bobina de disparo por falta de tensión MN (sistema de modo seguro).