DOCA0122ES-11

Conectividad ULP

ULP es un enlace rápido de comunicación dedicado a la supervisión y el control de interruptores automáticos. Conecta el interruptor automático a una interfaz de Ethernet o a un módulo IO. ULP funciona a una velocidad de 1 Mb/s y es plug and play.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?