NHA2778906-12

Uhr einstellen

Auf den Uhr-Einrichtungsbildschirmen können Sie das Datum und die Uhrzeit im Messgerät einstellen.
  1. Navigieren Sie zu Maint > Setup.
  2. Geben Sie das Einrichtungspasswort (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie dann auf OK.
  3. Navigieren Sie zu Clock.
  4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit.
  5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  6. Drücken Sie auf Yes, um die Änderungen zu speichern.
  7. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
  8. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie den Aufwärtspfeil.
  9. Drücken Sie auf Yes, um die Änderungen zu speichern.
    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    Date DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD Stellen Sie das aktuelle Datum in dem auf dem Bildschirm angezeigten Format ein, wobei „DD“ der Tag, „MM“ der Monat und „YY“ das Jahr ist.
    Time HH:MM:SS (24-Stunden-Format), HH:MM:SS AM oder PM Verwenden Sie das 24-Stunden-Format für die Einstellung der aktuellen Uhrzeit gemäß UTC (GMT).
    Meter Time GMT, Local Wählen Sie „GMT“ aus, um die aktuelle Uhrzeit gemäß UTC („Greenwich Mean Time“-Zone) anzuzeigen. Stellen Sie diesen Parameter auf „Local“ ein, um die Ortszeit anzuzeigen. Verwenden Sie anschließend den Parameter „GMT Offset (h)“, um die Ortszeit in der richtigen Zeitzone anzuzeigen.

    Informationen zur Konfiguration der Uhr mit ION Setup finden Sie im Thema „PM2000 series meter“ der ION Setup-Online-Hilfe oder im Handbuch „ION Setup device configuration guide“, das unter www.se.com heruntergeladen werden kann.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?