HRB1684304-16

WAGES 示例

此示例演示水流测量仪的 WAGES 监控。

您可以将测量仪的数字输入连接至传感器,传感器针对每 15 千升(4000 美制加仑)水发送 1 个脉冲。配置输入量测量通道并将其分配给数字输入之后,测量仪便可检测和记录输入脉冲。然后,能源管理系统可使用测量仪提供的信息来执行 WAGES 分析。

  1. 水流测量仪(15 kL/脉冲)

  2. 数字输入 1 分配到输入量计量通道 1 且单位配置为 kL(公升)的电能测量仪

  3. 具有 WAGES 分析能力的能源管理系统

** PM55xx 没有任何相关主题,但这来自 PM8k。不确定是否要保留。相关主题 • 有关测量仪如何支持 WAGES 信息的说明,请参阅第 168 页上的“输入计量概述”。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?