使用网页配置 Modbus TCP/IP 过滤
- 登录到测量仪网页。
- 根据测量仪固件版本的不同,单击 或者单击 。
-
单击启用过滤以启用 Modbus TCP/IP 过滤。
IP地址字段可以编辑,星号(***.***.***.***)标记的来历不明的 IP 地址字段除外。
-
设置来历不明的
IP 地址的访问。
注: 如果激活 Modbus TCP/ IP 筛选,来历不明的 IP 地址只能具有只读权限或无访问权限;不能拥有全部访问权限。
- 输入您期望能够访问测量仪和任何下游串行设备的其它 IP 地址。
-
设置各个指定的
IP 地址的访问级别。
注: 如果输入重复的 IP 地址,保存更改时启用第二个列出的 IP 地址及其访问级别。