HRB1684304-17

使用 ION Setup 将测量仪配置为以太网网关

该测量仪相当于以太网网关,允许以太网接入连接至测量仪的 RS-485 串行通讯端口的串行设备。
您必须安装串行 Modbus 从设备,配置并连接至连通以太网的 Modbus 网关测量仪。确保配置各个串行设置,使用相同的波特率和奇偶校验作为网关设备通过 Modbus 通讯,各个设备,包括网关,拥有位于的单元 ID。

测量仪作为网关运行所需的唯一配置是设置串行端口的模式。您可以配置其它设置,取决于您的要求和网络。

注: 测量仪作为网关运行时,串行端口的协议必须设置为 Modbus RTU 或 Jbus。
  1. 启动 ION Setup 并连接至您的测量仪。
  2. 打开RS-485 Comm Setup文件夹中的Advanced Serial Settings屏幕。
  3. 设置Mode为主模式,激活网关特性,或者设置为从模式,将其禁用。
  4. 如果希望广播消息转发至连接的从设备,设置Modbus Broadcast为激活。
  5. 根据系统要求配置其它高级参数。
  6. 单击Send,将更改保存至测量仪。
  7. 如果想要调节允许的 Modbus TCP 连接的最大数量,使用测量仪网页。

    可以使用 ION Setup 设置的 Modbus 以太网网关设置

    参数 说明
    响应超时 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 在产生异常响应前,设定网关测量仪等待下游串行设备应答的时间。
    帧间延迟 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

    已接收的响应结束和新请求开始之间的最短时间,单位毫秒。

    设置该参数有助于改善网关与响应时间更慢的下游从设备之间的通讯。

    静默间隔延长 0 – 15 设置该参数以延长超过 Modbus 标准定义的默认 3.5 个字符的静默间隔(用于标记 Modbus 信息包结束)。确定的字符时间到期之后没有新字符,网关测量仪将下一个字符处理为新消息的开始。
    注: 这些都是高级设置,如果通过网关与下游串行设备通讯时出现通讯错误可以进行调节。只有测量仪作为网关运行时才适用,并且只有掌握 Modbus 通讯和您的通讯网络的高级知识才能更改这些设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?