设备安全功能
信息保密性
这些安全功能通过安全协议来帮助保护信息的机密性,安全协议有助于防止未经授权的用户读取传输中的信息。
物理安全
这些安全功能以及外围设备安全功能可帮助防止未经授权访问与计费相关的参数和设置,或者保留表明该设备已受到物理篡改的明确证据:
-
测量仪上的物理计费锁定开关用于防止未经授权访问测量仪、参数值和设置。
-
测量仪锁定状态指示器用于确定测量仪是否已计费锁定,即设备上的 LED 锁定状态指示灯和显示屏上的计费锁定图标。
-
多个防篡改密封点有助于防止访问并保留篡改迹象。
配置
这些安全功能支持对安全事件进行分析,帮助保护设备免遭未经授权的更改并记录配置更改和用户帐号事件:
-
内部时间同步。
-
测量仪配置事件记录。
-
时间戳(包括日期和时间)与测量仪时钟匹配。
-
内部 FTP 站点,用于将文件存储在测量仪的闪存中,例如:网页、COMTRADE 记录和固件文件。
用户帐号
这些安全功能有助于强制执行分配给用户的授权、职责分离和最低权限:
-
用户身份验证用于识别和验证软件进程和设备管理帐户。
-
可用多种方式配置最低权限:读取、峰值需量复位、时间同步、测试模式、测量仪配置和安全通讯配置。
-
5 次登录尝试失败后将锁定用户帐户。
-
管理员可以通过删除其帐户来覆盖用户授权。