HRB1684304-16

EtherNet/IP

EtherNet/IP 的名称源于通用工业协议 (CIP),因为其通过标准以太网(IEEE 802.3 和 TCP/IP 协议套件)实施。

EtherNet/IP 功能概述

注: 运行 10.6.3 及更高版本固件的 PM5561 测量仪型号以及运行 2.5.4 及更高版本固件的 PM5560 / PM5562 / PM5563 测量仪型号上提供了 EtherNet/IP 和相关功能。

CIP 应用层定义了一组应用对象和设备资料,其中定义了通用接口和行为。此外,CIP 通讯服务启用了不同 CIP 网络上的设备之间的端到端通讯。

EtherNet/IP 将 CIP 通讯服务映射到 Ethernet 和 TCP/IP,使以太网上各个设备间以及与其他 CIP 网络的多个供应商实现互操作。

EtherNet/IP 定义了两种主要的通讯类型:

  • 周期性交换(隐式交换)

  • 消息(显式交换)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?