0611IB1304-07

Unité fonctionnelle intelligente (IMU)

Définition

FYI, this map is shared with EIFE, IFE, FDM121, IO Module, MTZ Modbus guide, NT/NW Modbus guide, and NSX Modbus guide.

Une unité fonctionnelle est un ensemble mécanique et électrique contenant un ou plusieurs produits et permettant d'exécuter une fonction dans un tableau électrique (protection de l'arrivée, commande de moteur et contrôle).

Le disjoncteur équipé de ses composants internes de communication (unité de commande MicroLogic ou déclencheur MicroLogic) et de modules externes ULP (module IO) connectés à une interface de communication constitue une unité fonctionnelle intelligente (IMU).

Une IMU est constituée autour d'un disjoncteur à partir des gammes suivantes :

  • Disjoncteurs MasterPact MTZ

  • Disjoncteurs MasterPact NT/NW

  • Disjoncteurs ComPacT NS 630b-1600

  • Disjoncteurs ComPacT NS 1600b-3200

  • Disjoncteurs PowerPact à châssis P- et R-

  • Disjoncteurs ComPacT NSX

  • Disjoncteurs PowerPact à châssis H-, J- et L-

Modules ULP par gamme de disjoncteurs

Le tableau suivant indique les modules ULP compatibles pour chaque gamme de disjoncteurs.

Module ULP

Référence

MasterPact MTZ avec module de port ULP et unité de contrôle MicroLogic

MasterPact NT/NW ou ComPacT NS ou PowerPacT P- and R-Frame avec module BCM ULP et déclencheur MicroLogic

ComPact NSX ou PowerPact H-, J-, and L-Frame avec module BSCM et/ou déclencheur MicroLogic

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

LV434001

LV434010

Serveur de tableau Ethernet IFE

LV434002

LV434011

Interface Ethernet EIFE intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ

LV851001

Kit de pièces de rechange EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ1

LV851100SP

Kit de pièces de rechange EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ2/MTZ3

LV851200SP

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

TRV00210

STRV00210

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

LV434000

Afficheur frontal FDM121 pour un disjoncteur

TRV00121

STRV00121

Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

LV434063

Interface de maintenance USB

TRV00911

STRV00911

Pour plus d'informations sur le système ULP et ses composants, consultez le document DOCA0093ENMasterPact ULP (Universal Logic Plug) System for ComPact and Circuit Breakers – User Guide.

Architecture de communication

A

Afficheur Ethernet FDM128 pour huit appareils

B

Afficheur frontal FDM121 pour un disjoncteur

C

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

D

Serveur de tableau Ethernet IFE

E

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

F

Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

G

Disjoncteur débrochable MasterPact MTZ1 ou MTZ2/MTZ3

H

Disjoncteur fixe MasterPact MTZ1 ou MTZ2/MTZ3

I

Disjoncteur MasterPact NT/NW

J

Disjoncteur ComPacT NS/PowerPact à châssis M, P et R

K

Disjoncteur ComPacT NSX/PowerPacT H-, J-, and L-Frame

L

Module à port ULP

M

Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ

N

Terminaison de ligne ULP

O

Cordon ULP RJ45

P

Cordon BCM ULP de disjoncteur

Q

Cordon NSX

Contrôleur distant

Un contrôleur distant est un équipement capable de communiquer avec une IMU à l'aide d'une interface de communication telle que l'interface Ethernet IFE. Par exemple, l'afficheur Ethernet FDM128 pour 8 dispositifs, le superviseur, l'automate programmable, le système BMS, le système SCADA, etc. sont des contrôleurs distants.

Pour la description des registres et des commandes Modbus, consultez les Guides de communication Modbus.