Configuración del módulo SDx
Salida 1
Se necesita una solicitud de lectura de tres registros para leer los parámetros de salida 1.
El usuario puede comprobar el estado y la validez de la salida 1 en el registro 8857.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2648 |
9801 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–4 |
A/E |
Modo de salida 0 = modo normal 1 = modo de enclavamiento 2 = modo de temporizador 3 = modo de cierre forzado 4 = modo de apertura forzada |
|
0x2649 |
9802 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1–360 |
A/E |
Retardo (si el modo de salida se fija en 2). El ajuste de fábrica es 1 s. |
|
0x264A |
9803 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Identificador de alarma (201–210, 1013, 1014, 1015). El identificador de alarma está fijado en 0 si no hay alarma. |
Salida 2
Se necesita una solicitud de lectura de tres registros para leer los parámetros de salida 2.
El usuario puede comprobar el estado y la validez de la salida 2 en el registro 8857.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x264F |
9808 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–4 |
A/E |
Modo de salida 0 = modo normal 1 = modo de enclavamiento 2 = modo de temporizador 3 = modo de cierre forzado 4 = modo de apertura forzada |
|
0x2650 |
9809 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1–360 |
A/E |
Retardo (si el modo de salida se fija en 2). El ajuste de fábrica es 1 s. |
|
0x2651 |
9810 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Identificador de alarma (201–210, 1013, 1014, 1015). El identificador de alarma está fijado en 0 si no hay alarma. |