Configuration du module SDx
Sortie 1
Une requête de lecture de 3 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la sortie 1.
L'utilisateur peut contrôler l'état et la validité de la sortie 1 dans le registre 8857.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2648 |
9801 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–4 |
A/E |
Mode de sortie 0 = mode normal 1 = mode d'auto-maintien 2 = mode de temporisation 3 = mode de fermeture forcée 4 = mode d'ouverture forcée |
|
0x2649 |
9802 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1–360 |
A/E |
Délai (si le mode de sortie est réglé sur 2). La valeur définie en usine est de 1 s. |
|
0x264A |
9803 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Identifiant d'alarme (201–210, 1013, 1014, 1015). L'identifiant d'alarme est réglé sur 0 si aucune alarme n'est active. |
Sortie 2
Une requête de lecture de 3 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la sortie 2.
L'utilisateur peut contrôler l'état et la validité de la sortie 2 dans le registre 8857.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x264F |
9808 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–4 |
A/E |
Mode de sortie 0 = mode normal 1 = mode d'auto-maintien 2 = mode de temporisation 3 = mode de fermeture forcée 4 = mode d'ouverture forcée |
|
0x2650 |
9809 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1–360 |
A/E |
Délai (si le mode de sortie est réglé sur 2). La valeur définie en usine est de 1 s. |
|
0x2651 |
9810 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Identifiant d'alarme (201–210, 1013, 1014, 1015). L'identifiant d'alarme est réglé sur 0 si aucune alarme n'est active. |