251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Acceso a distancia

El acceso a distancia es una característica clave del servicio SpaceLogic KNX Remote que le permite conectarse de forma segura al controlador de su cliente para realizar cambios de configuración o acceder a visualizaciones desde cualquier lugar.

Requisitos previos para el acceso a distancia

Para activar el acceso a distancia a un controlador:

  • Debe tener una suscripción activa a SpaceLogic KNX Remote.

  • La suscripción debe asignarse al controlador específico que haya emparejado.

Una vez que se cumplan estas condiciones, aparecerá un botón Acceder en la fila del controlador dentro de la interfaz SpaceLogic KNX Remote.

Acceso a distancia a los controladores

Siga estos pasos para iniciar una sesión remota:

  1. Navegue hasta la lista de controladores en SpaceLogic KNX Remote.

  2. Identifique el controlador al que desea acceder.

  3. Haga clic en el botón Acceder en la fila correspondiente.

  4. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión en el controlador (nombre de usuario y contraseña).

  5. Haga clic en Iniciar sesión para abrir la interfaz de usuario web del controlador.

Esta interfaz le permite administrar la configuración del controlador y acceder a sus herramientas de visualización como si estuviera conectado localmente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?