DOCA0270TR-01

Haberleşme Modülü

TeSys island ’da Fieldbus iletişim arayüzü olarak ve TeSys island üzerindeki tüm diğer modülleri kontrol etmek için her zaman bir haberleşme modülü mevcuttur. Haberleşme modülü referans numarası, aşağıdaki tabloda gösterilen gerekli Fieldbus protokolüne göre seçilir:

Haberleşme Modülleri

Haberleşme Bağlantısı Protokolü

Başvuru

EtherNet/IP

TPRBCEIP

Modbus TCP

TPRBCEIP

PROFINET

TPRBCPFN

PROFIBUS-DP

TPRBCPFB

Haberleşme modülünün ana işlevleri aşağıda verilmiştir:

  • PLC ile iletişim

  • TeSys avatars ve onların ilgili modüllerin yönetilmesi

  • TeSys island modüllerinden çalışma durumu ve tanılama verilerinin alınması

  • Konfigürasyon, çalıştırma ve bakım dijital araçları ile iletişim

  • Modüllere kontrol gücü verilmesi

Haberleşme modülü aşağıdaki gibi bağlıdır:

  • Fieldbus’a yukarı akış şeklinde

  • Sonrasında yassı kablo ile TeSys island modüllerine aşağı akış şeklinde

  • Kontrol güç kaynağına yukarı akış şeklinde

  • İsteğe bağlı olarak, servis bağlantı noktası üzerinden bir yazılım aracına (EcoStruxure™ Machine Expert programlama aracı veya SoMove™ yazılımı) yukarı akış şeklinde

TPRBCEIP ve TPRBCPFN üzerindeki haberleşme modülü servis bağlantı noktası ve çift bağlantı noktalı Ethernet switch, aynı ağ üzerinde bulunmaktadır. TPRBCPFN haberleşme modülünde, servis bağlantı noktası yalnızca devreye alma ve sorun giderme sırasında geçici kullanım içindir.

Haberleşme modülünde, mikro SD kart üzerinde yükleme ve yedekleme işlevlerine olanak sağlayan bir mikro SD kart yuvası yer alır.

Haberleşme modülünün TeSys island üzerindeki konumunu görmek için TeSys™ island’a Genel Bakış bölümüne bakın.

Haberleşme Modülü Özellikleri – TPRBCEIP

Terminal veya Servis bağlantı noktası: 1 x RJ45

Micro SD kart yuvası

Çift bağlantı noktalı Ethernet switch: 2 x RJ45

İsim etiketi

Yaylı terminalli 24 Vdc kontrol gücü kaynağı konnektörü

QR kodu

LED durum göstergeleri

Haberleşme Modülü Özellikleri – TPRBCPFN

Terminal veya Servis bağlantı noktası: 1 x RJ45

Micro SD kart yuvası

Çift bağlantı noktalı Ethernet switch: 2 x RJ45

İsim etiketi

Yaylı terminalli 24 Vdc kontrol gücü kaynağı konnektörü

QR kodu

LED durum göstergeleri

Haberleşme Modülü Özellikleri – TPRBCPFB

Terminal veya Servis bağlantı noktası: 1 x RJ45

LED durum göstergeleri

MAC Adresi

Micro SD kart yuvası

PROFIBUS-DP Fieldbus bağlantı noktası

İsim etiketi

Yaylı terminalli 24 Vdc kontrol gücü kaynağı konnektörü

QR kodu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?