Interface de rede
Um acoplador de barramento único está sempre presente no TeSys island como a interface de comunicação da rede de campo e para controlar todos os outros módulos do TeSys island . A referência da interface de rede é selecionada com base no protocolo necessário da rede de campo, mostrado na tabela a seguir:
Interfaces de rede
|
Protocolo de rede de campo |
Referência |
|
EtherNet/IP |
TPRBCEIP |
|
Modbus TCP |
TPRBCEIP |
|
PROFINET |
TPRBCPFN |
|
PROFIBUS-DP |
TPRBCPFB |
A seguir estão as principais funções da interface de rede:
-
Comunicação com o PLC
-
Gerenciamento dos TeSys avatars e seus módulos associados
-
Coleta de status operacional e dados de diagnóstico dos módulos da TeSys island
-
Comunicação com as ferramentas digitais de configuração, operação e manutenção
-
Suprimento de energia de controle para os módulos
A interface de rede está conectada:
-
A montante da rede de campo
-
A jusante dos módulos da TeSys island com cabo plano encadeado
-
A montante do fornecimento de energia de controle
-
Opcionalmente, a montante de uma ferramenta de software (ferramenta de programação EcoStruxure™ Machine Expert ou software SoMove™), por meio de sua porta de serviço
A porta de serviço da interface de rede e o switch Ethernet de porta dupla no TPRBCEIP e no TPRBCPFN estão localizados na mesma rede. Na interface de rede do TPRBCPFN, a porta de serviço é para uso temporário somente durante o comissionamento e o diagnóstico de falhas.
A interface de rede é equipada com um slot de cartão micro SD, permitindo funções de carregamento e backup em um cartão micro SD.
Para ver a posição da interface de rede na TeSys island , consulte Visão geral do TeSys™ island.