DOCA0270IT-01

Per le categorie di utilizzo AC-2 o AC-4

Selezione ai sensi della durata elettrica richiesta, nelle categorie AC-2 o AC-4 (Ue ≤ 440 V)

  • Controllo di motori asincroni trifase (AC-4) o motori ad anello (AC-2) con interruzione quando il motore è in stallo.

  • La corrente interrotta (Ic) in AC-2 è pari a 2,5 × Ie.

  • La corrente interrotta (Ic) in AC-4 è pari a 6 × Ie (Ie = corrente di esercizio nominale del motore).

Esempio:

  • Motore asincrono con

    • P = 5,5 kW (7,4 hp). Ue = 400 V. Ie = 11 A. Ic = 6 × Ie = 66 A o

    • P = 5,5 kW (7,4 hp). Ue = 415 V. Ie = 11 A. Ic = 6 × Ie = 66 A

  • Necessari 200.000 cicli di funzionamento

  • Le curve di selezione visualizzano il valore nominale dello starter necessario: TPRS•025

Selezione ai sensi della durata elettrica richiesta, uso nella categoria AC-4 (440 V < Ue ≤ 690 V)

  • Controllo di motori asincroni trifase con interruzione quando il motore è in stallo.

  • La corrente interrotta (Ic) in AC-2 è pari a 2,5 × Ie.

  • La corrente interrotta (Ic) in AC-4 è pari a 6 × Ie (Ie = corrente di esercizio nominale del motore).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?