DOCA0270TR-01

AC-2 ya da AC-4 kullanım kategorileri için

AC-2 ya da AC-4 (Ue ≤ 440 V) kategorilerinde, gerekli elektriksel dayanıklılığa göre seçim

  • Frenlemeli, üç fazlı sincap kafesli asenkron (AC-4) ya da bilezikli motorların (AC-2), motor bayıldığında kontrolü.

  • AC-2’de kesme akımı (Ic), 2,5 × Ie’ye eşittir.

  • AC-4’de kesme akımı (Ic), 6 × Ie’ye (Ie = motorun nominal çalışma akımı) eşittir.

Örnek:

  • aşağıdaki özelliklerde asenkron motor

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 400 V − Ie = 11 A. Ic = 6 ×Ie = 66 A, ya da

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 415 V − Ie = 11 A. Ic = 6 ×Ie = 66 A

  • 200.000 çalışma döngüsü gereklidir

  • Yukarıdaki seçim eğrileri, gereken starter değerini göstermektedir: TPRS•025

Gerekli elektriksel dayanıklılığa göre seçim, kategori AC-4’te (440 V < Ue ≤ 690 V) kullanım

  • Frenlemeli, üç fazlı sincap kafesli asenkron motorların, motor bayıldığında kontrolü.

  • AC-2’de kesme akımı (Ic), 2,5 × Ie’ye eşittir.

  • AC-4’de kesme akımı (Ic), 6 × Ie’ye (Ie = motorun nominal çalışma akımı) eşittir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?