DOCA0270ZH-01

适用于使用类别 AC-2 或 AC-4

根据所需的电气耐久性在类别 AC-2 或 AC-4 (Ue ≤ 440 V) 中选择

  • 在电机失速时控制三相异步鼠笼式电机 (AC-4) 或滑环电机 (AC-2) 断开。

  • AC-2 中的断路电流 (Ic) 等于 2.5×Ie。

  • AC-4 中的断路电流 (Ic) 等于 6×Ie(Ie = 电机的额定工作电流)。

示例:

  • 异步电机

    • P = 5.5 kW (7.4 hp) − Ue = 400 V − Ie = 11 A. Ic = 6 ×Ie = 66 A,或者

    • P = 5.5 kW (7.4 hp) − Ue = 415 V − Ie = 11 A. Ic = 6 ×Ie = 66 A

  • 需要 200,000 次运行周期

  • 以上选择曲线显示所需的起动器额定值:TPRS•025

根据所需的电气耐久性在类别 AC-4 (440 V < Ue ≤ 690 V) 中选择

  • 在电机失速时控制三相异步鼠笼式电机断开。

  • AC-2 中的断路电流 (Ic) 等于 2.5×Ie。

  • AC-4 中的断路电流 (Ic) 等于 6×Ie(Ie = 电机的额定工作电流)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.