DOCA0270ES-01

Para las categorías de utilización AC-2 o AC-4

Selección según la durabilidad eléctrica necesaria, uso en las categorías AC-2 o AC-4 (Ue ≤ 440 V)

  • Control de motores de anillos colectores (AC-2) o motores de jaula de ardilla (AC-4) asíncronos trifásicos con interrupción mientras el motor se encuentra atascado.

  • La corriente cortada (Ic) en AC-2 es igual a 2,5 × Ie.

  • La corriente cortada (Ic) en AC-4 es igual a 6 × Ie (Ie = corriente nominal de funcionamiento del motor).

Ejemplo:

  • Motor asíncrono con

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 400 V − Ie = 11 A. Ic = 6 ×Ie = 66 A, o

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 415 V − Ie = 11 A. Ic = 6 ×Ie = 66 A

  • Son necesarios 200.000 ciclos de funcionamiento

  • Las curvas de selección anteriores muestran los valores nominales necesarios en el arrancador: TPRS•025

Selección según la durabilidad eléctrica necesaria, uso en la categoría AC-4 (Ue ≤ 690 V)

  • Control de motores de jaula de ardilla (AC-4) asíncronos trifásicos con interrupción mientras el motor se encuentra atascado.

  • La corriente cortada (Ic) en AC-2 es igual a 2,5 × Ie.

  • La corriente cortada (Ic) en AC-4 es igual a 6 × Ie (Ie = corriente nominal de funcionamiento del motor).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?