DOCA0270IT-01

Esci da modalità test

Una volta completate le attività nella modalità Test, uscire manualmente dalla modalità Test per ripristinare lo stato operativo nell'isola:

  1. Fare clic sul pannello Vista diagnostica.

  2. Fare clic sul pulsante Esci da modalità Test.

    Esci da modalità test

  3. Viene visualizzata una finestra a scomparsa. Fare clic su OK per confermare che si desidera uscire dalla modalità Test.

    NOTA: Il banner di stato nella parte superiore non indica che il sistema non è più in modalità Test.

    Conferma Esci da modalità Test

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?