Connessione a TeSys™ island mediante il software SoMove™
Seguire i passaggi indicati nella tabella seguente alla prima connessione a TeSys island con un PC che esegue il software SoMove e il DTM di TeSys island. Il software SoMove è un'applicazione basata su Microsoft® Windows® che utilizza la tecnologia FDT/DTM aperta. SoMove contiene DTM per vari dispositivi. Il DTM di TeSys island consente di configurare, monitorare, controllare e personalizzare le funzioni di TeSys island.
Connessione a TeSys island mediante il software SoMove
| Fase | Azione |
|
1 |
Controllare le spie LED sul bus coupler e verificare che l'alimentazione sia presente. Verificare che la spia LED PWR, che indica lo stato dell'alimentatore e del sistema, emetta una luce verde fissa e che il LED MS, che indica lo stato del bus coupler, emetta una luce verde lampeggiante. |
|
2 |
Collegare un PC (su cui è installato il software SoMove e il DTM di TeSys island) al terminale/alla porta di servizio sul bus coupler mediante un cavo RJ45. |
|
3 |
Avviare il software SoMove sul PC. |
|
4 |
Fare clic sul pulsante Connetti nella schermata Avvio. |
|
5 |
Nella finestra di dialogo Risultato della scansione, fare clic sulla scheda Modbus TCP. |
|
6 |
Fare clic sul simbolo di modifica accanto al punto interrogativo. |
|
7 |
Nella finestra di dialogo Impostazioni avanzate, immettere l'indirizzo di rete di TeSys island nell'indirizzo Puntamento. L'indirizzo di rete predefinito è 10.10.0.1, altrimenti immettere l'indirizzo IP assegnato mediante l'OMT. |
|
8 |
Selezionare Singola (Single) come Tipo di scansione (Scan Type) e fare clic su OK. |
|
9 |
Fare clic su Scansiona rete nella finestra di dialogo Risultato della scansione. |
|
10 |
Selezionare il dispositivo TeSys island e fare clic su Connetti. |