Starter standard
Gli starter standard offrono il controllo del carico, funzioni di protezione elettrica e termica e la gestione di asset digitali.
Gli starter offrono le funzioni principali seguenti:
-
accensione/spegnimento controllo alimentazione per i carichi (trifase o monofase)
-
misurazione dei dati elettrici collegati al carico
-
Monitoraggio energia quando un modulo interfaccia di tensione è installato su TeSys island
-
prove funzionali e simulazione
-
cronologia eventi e contatori
Più starter potrebbero essere necessari per una singola funzione di TeSys avatar. Ad esempio, un avatar di un motore a due sensi di marcia comprende due starter standard.
Gli starter standard sono collegati:
-
a monte a un commutatore
-
a valle al carico (trifase o monofase)
Gli starter comunicano con il bus coupler, inviando i dati operativi e ricevendo i comandi.
Valori nominali starter standard
|
Valori di potenza |
Amperaggio |
Riferimento |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0,18–9 |
TPRST009 |
|
11 |
15 |
0,5–25 |
TPRST025 |
|
18,5 |
20 |
0,76–38 |
TPRST038 |
|
30 |
40 |
3,25–65 |
TPRST065 |
|
37 |
40 |
4–80 |
TPRST080 |