Impostazione dell'indirizzo Ipv4 dell'isola tramite l'OMT
Seguire questa procedura per impostare l'indirizzo IP IPv4 e le informazioni sul gateway su TeSys island dopo aver effettuato il collegamento al bus coupler.
Dopo aver effettuato la connessione all'isola, è possibile configurare l'indirizzo IPv4 IP e le informazioni sul gateway mediante l'OMT.
Impostazione dell'indirizzo Ipv4 dell'isola: OMT
Passaggio |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic sull'icona IMPOSTAZIONI. |
2 |
Fare clic su avatar di sistema. |
3 |
Fare clic su IMPOSTAZIONI BUS DI CAMPO. |
4 |
Modificare la modalità IP all'indirizzo fisso per impostare manualmente l'indirizzo IP. |
5 |
Immettere l'indirizzo IPv4 del bus di campo, la maschera di sottorete del bus di campo e l'indirizzo gateway del bus coupler. |
6 |
Immettere il nome della rete per il bus coupler. |
7 |
Fare clic su Salva. |
8 |
Configurare il PC con un indirizzo IP IPv4 e la maschera di sottorete nella stessa rete recentemente applicata al bus coupler. |
9 |
Immettere il nuovo indirizzo (formato: https://xxx.xxx.xxx.xxx) del bus coupler nel browser Web del tablet per accedere all'OMT in esecuzione sul bus coupler. NOTA: I browser consigliati sono Chrome o Safari.
|
10 |
Accedere all'OMT con la nuova password e verificare che l'indirizzo IP sia stato modificato. |