Bus coupler
Un unico bus coupler è sempre presente in TeSys island come interfaccia di comunicazione bus di campo e per controllare tutti gli altri moduli di TeSys island Il numero di riferimento del bus coupler è selezionato in base al protocollo del bus di campo mostrato nella seguente tabella:
Bus coupler
|
Protocollo bus di campo |
Riferimento |
|
EtherNet/IP |
TPRBCEIP |
|
Modbus TCP |
TPRBCEIP |
|
PROFINET |
TPRBCPFN |
|
PROFIBUS-DP |
TPRBCPFB |
Di seguito sono elencate le funzioni principali del bus coupler:
-
Comunicazione con il controller
-
Gestione di TeSys avatars e moduli associati
-
Raccolta di dati diagnostici e sullo stato operativo dei moduli di TeSys island
-
comunicazione con strumenti digitali per la configurazione, il funzionamento e la manutenzione
-
alimentazione di controllo dei moduli
Il bus coupler è collegato:
-
a monte al bus di campo
-
A valle dei moduli di TeSys island con cavo piatto a margherita
-
a monte all'alimentazione di controllo
-
in via opzionale, a monte mediante la porta servizio, a uno strumento software (strumento di programmazione EcoStruxure™ Machine Expert o SoMove™)
La porta di servizio del bus coupler e lo switch Ethernet della porta doppia su TPRBCEIP e TPRBCPFN sono situati sulla stessa rete. Sul bus coupler TPRBCPFN, la porta di servizio è intesa per un utilizzo temporaneo solo durante la messa in funzione e la risoluzione dei guasti.
Il bus coupler è dotato di uno slot per schede micro SD per le funzioni di caricamento e backup su una scheda micro SD.
Per la posizione del bus coupler su TeSys island , consultare Panoramica di TeSys™ island.