DOCA0270IT-01

Dispositivi di potenza

TeSys island offre due tipi di dispositivi di potenza:

  • Starter standard e SIL* che includono un contattore e forniscono la funzionalità seguente come parte integrante di un TeSys avatar:

    • Gestione del controllo del carico

    • Funzioni di protezione elettrica

    • Gestione di asset digitali

  • Interfaccia di potenza che monitorano la corrente ma non forniscono il controllo del carico. Il controllo del carico deve essere fornito da un dispositivo di potenza esterno a valle come un relè a stato solido o un soft starter.

Gli Avatars che includono i dispositivi di potenza possono fornire il monitoraggio dell'energia a livello di carico se è installato un'interfaccia di potenza (VIM) su TeSys island .

Gli starter SIL combinati con un modulo interfaccia SIL (SIM) possono raggiungere funzioni di Categoria Stop 0 e Categoria Stop 1 certificate. *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?