Modulo di interfaccia SIL
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Per le istruzioni complete sulla sicurezza funzionale,
consultare la Guida alla sicurezza funzionale di TeSys™
island, 8536IB1904.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
Un modulo interfaccia SIL* (SIM), associato a uno o più starter SIL, consente l'ideazione di funzioni Stop secondo la norma EN/IEC 60204-1:
-
Categoria stop 0: scollegamento immediato dell'alimentazione della macchina
-
Categoria stop 1: l'alimentazione elettrica agli attuatori della macchina viene mantenuta fino al completamento della procedura di arresto (assenza di movimento)
Il numero di riferimento è TPRSM001.
Di seguito sono elencate le funzioni principali del SIM:
-
interfaccia con dispositivo di interblocco esterno
-
comando della funzione Stop del gruppo SIL degli starter SIL
Su TeSys island , è possibile configurare vari gruppi SIL degli starter SIL. Ciascun gruppo SIL è delimitato da un SIM sul lato destro (o sulla parte superiore, in caso di installazione verticale).
Il SIM è collegato a monte:
-
alla sorgente 24 V CC
-
a un interblocco (ad esempio, un modulo Preventa™ XPS-AC)
Il SIM comunica con il bus coupler, inviando i dati operativi.
La funzione Stop si ottiene tramite mezzi elettromeccanici senza alcuna comunicazione digitale o interazione del bus coupler.
AVVERTIMENTO