DOCA0270IT-01

Strumenti di configurazione

TeSys island può essere configurato tramite lo strumento Funzionamento e manutenzione (OMT) e il più recente TeSys island DTM.

Il file di progetto iniziale per TeSys island può essere generato mediante lo strumento di configurazione TeSys island . Questo file di progetto deve essere importato in TeSys island DTM. Comprende la topologia di TeSys island e i TeSys Avatars selezionati per TeSys island . Se il file di progetto non è stato ancora creato, è possibile utilizzare il software SoMove™ per creare il file di progetto di TeSys island in modalità offline.

Al termine della configurazione di TeSys island e della selezione dei parametri, è possibile utilizzare il software SoMove per caricare il file di progetto sul bus coupler, il quale gestisce le impostazioni dell'intero TeSys island .

Una volta inizializzato TeSys island , utilizzare gli strumenti digitali per entrare in modalità Test per verificare che i dispositivi di potenza funzionino correttamente prima di applicare l'alimentazione di rete e utilizzare la modalità Forzatura per testare la logica dell'avatar .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?