Cablaggio modulo I/O
Fare riferimento alle linee guida seguenti e agli schemi di cablaggio di TeSys Avatar per cablare il modulo I/O.
-
Rimuovere il connettore con terminale a molla. Si trova sulla parte superiore del modulo, dietro al connettore del cavo piatto.
-
Consultare la tabella e le figure seguenti e realizzare i collegamenti di alimentazione e controllo. Vedere Cablaggio accessori per informazioni su tipi e dimensioni dei cavi.
-
Reinserire il connettore con terminale a molla nella parte superiore del modulo.
Pin | Modulo I/O digitale | Identificazione terminale | Modulo I/O analogico | Identificazione terminale |
---|---|---|---|---|
1 (più vicino alla guida DIN) |
Ingresso 0 | I0 | Ingresso 0 + | I0+ |
2 | Ingresso 1 | I1 | Ingresso 0 – | I0- |
3 | Ingresso comune | IC | NC 0 | NC0 |
4 | Ingresso 2 | I2 | Ingresso 1 + | I1+ |
5 | Ingresso 3 | I3 | Ingresso 1 – | I1- |
6 | Uscita 0 | Q0 | NC 1 | NC1 |
7 | Uscita comune | QC | Uscita + | O+ |
8 (più vicino al pannello anteriore) |
Uscita 1 | Q1 | Uscita – | O- |