DOCA0270IT-01

Cablaggio accessori

Cablaggio per SIM, VIM, DIOM e AIOM

Il passo tra i pin è 5,08 mm, tranne per TPRVM001, per il quale è 7,62 mm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?