DOCA0270IT-01

Linee guida per il cablaggio

Utilizzare cavi schermati, con messa a terra adeguata, per tutte le connessioni di comunicazione. Se non si utilizzano cavi schermati per queste connessioni, le interferenze elettromagnetiche possono provocare la degradazione del segnale. I segnali degradati possono causare funzionamenti indesiderati del bus coupler o delle apparecchiature e dei moduli collegati.

Installare le canaline dei cavi nell'alloggiamento per gestire il cablaggio di alimentazione e controllo. Rispettare inoltre le norme seguenti per il cablaggio di TeSys island:

  • Controllare che l'ambiente e le condizioni operative rientrino nei valori specificati.

  • Utilizzare dimensioni dei cavi corrette per soddisfare i requisiti di tensione e corrente.

  • Utilizzare esclusivamente conduttori in rame.

  • Utilizzare cavi schermati con doppino intrecciato per le reti e il bus di campo.

  • Separare il cablaggio di comunicazione dal cablaggio di alimentazione. Posare il cablaggio di comunicazione e il cablaggio di alimentazione in condotti separati.

  • Mantenere una distanza minima di 30 cm tra il cavo di comunicazione e i cavi di potenza e/o controllo.

  • Qualora il cablaggio di alimentazione e comunicazione si incrocino, i cavi devono incrociarsi ad angolo retto.

  • Non piegare eccessivamente i cavi. Il raggio di piegatura minimo standard è 10 volte maggiore del diametro del cavo.

  • Evitare il passaggio dei cavi su superfici con angoli affilati.

  • Utilizzare solo cavi I/O schermati per il modulo I/O analogico. Si raccomanda l'uso di conduttori interni con doppino intrecciato per ridurre l'accoppiamento nel campo di dispersione. Fissare la pellicola per la schermatura dei cavi sulla guida DIN o sul pannello di TeSys island. Non realizzare il collegamento della schermatura utilizzando solo il filo di drenaggio della schermatura. Utilizzare un morsetto di schermatura per realizzare un collegamento di schermatura circonferenziale. I morsetti di schermatura a molla, come Phoenix Contact 3062799, rappresentano un metodo pratico per realizzare il collegamento della schermatura alla guida DIN.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?