DOCA0270IT-01

Definizione allarme

Per l'avatar è possibile configurare fino a dieci allarmi predittivi. Ciascuna definizione di allarme predittivo include le impostazioni e uscite seguenti:

Tipo di protezione

questo è l'allarme della funzione di protezione assegnato all'allarme predittivo. Per gli allarmi predittivi sono disponibili le seguenti funzioni di protezione:

  • Nessuno: questa impostazione disattiva l'allarme predittivo.

  • Sovraccarico termico

  • Surriscaldamento motore

  • Inceppamento

  • Corrente insufficiente

  • Sovracorrente

  • Corrente di terra

  • Sbilanciamento fase di corrente

Attivazione ingresso VP

È possibile assegnare fino a tre attivazioni di ingressi VP all'allarme predittivo. Per ciascuna attivazione ingresso VP sono disponibili le seguenti regioni di funzionamento:

  • nessuno

  • PVInput1: basso

  • PVInput1: nominale

  • PVInput1: alto

  • PVInput2: basso

  • PVInput2: nominale

  • PVInput2: alto

Messaggio allarme predittivo

All'allarme predittivo è possibile associare fino a 150 caratteri di testo specifico dell'applicazione.

Gli allarmi predittivi vengono attivati quando il risultato delle impostazioni logiche E delle seguenti impostazioni PA configurate è True. Gli allarmi predittivi vengono azzerati quando il risultato delle impostazioni logiche E di queste impostazioni PA è False.

  • Attivazione funzione di protezione PA

  • Attivazione 1 condizione ingresso VP PA

  • Attivazione 2 condizione ingresso VP PA

  • Attivazione 3 condizione ingresso VP PA

Gli allarmi predittivi considerano qualsiasi attivazione funzione di protezione PA configurata con un valore uguale a Nessuno come False. Ciò fornisce un meccanismo per disattivare l'allarme predittivo. Gli allarmi predittivi considerano qualsiasi attivazione condizione ingresso VP PA configurata con un valore uguale a "Nessuno" come True.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?