DOCA0131ZH-03

DeviceNet

DeviceNet 是一种低层级的基于连接的网络协议,即,基于 CAN,CAN 是一种无定义应用层的串行总线系统。因此 DeviceNet 定义 CAN 的工业应用层。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?