PROFIBUS DP 通讯端口接线端子特性
常规
PROFIBUS DP 端口的主要物理特性是:
|
物理接口 |
多点 2 线 RS 485 - 电网 |
|
接口 |
端子块和 SUB-D 9 |
物理接口和连接器
LTMR 控制器的正面装配有 2 种类型的连接器:
-
屏蔽型 SUB D 9 插口连接器,
-
开放式可拆卸端子块。
这两种连接器在电能方面都是等效的。它们符合 PROFIBUS DP 互操作性标准。
小心 |
|---|
|
意外的设备操作
端子块的引脚 VP 用于线路端接电阻连接。不要在其上连接任何电源。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
SUB-D 9 连接器引脚输出
SUB-D 9 接线布局如下所示:
|
引脚号 |
信号 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
(屏蔽) |
未使用 |
|
2 |
M24 |
未使用 |
|
3 |
RxD/TxD-P (B) |
正数据传输 (RD+ / TD+) = B |
|
4 |
CNTR-P |
正中继器监控信号(方向监控) |
|
5 |
DGND |
数据传输接地 |
|
6 |
VP |
线路终端偏置电压 |
|
7 |
P24 |
未使用 |
|
8 |
RxD/TxD-N (A) |
负数据传输 (RD- / TD-) = A |
|
9 |
CNTR-N |
(负中继器监控信号,方向监控) 未使用 |
开放式端子块
LTMR 控制器具有以下 PROFIBUS DP 插入式网络端子和引脚分配。
|
引脚 |
信号 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
屏蔽 |
屏蔽 |
|
2 |
RxD/TxD-N (A) |
负数据传输 (RD- / TD-) = A |
|
3 |
RxD/TxD-P (B) |
正数据传输 (RD+ / TD+) = B |
|
4 |
DGND |
数据传输接地 |
|
5 |
VP |
线路终端偏置电压 |
开放式端子块特性
|
接口 |
5 个引脚 |
|
齿距 |
5.08 mm (0.2 in.) |
|
拧紧扭矩 |
0.5...0.6 N•m (5 lb-in) |
|
平头螺丝刀 |
3 mm (0.10 in.) |

小心