DOCA0131ZH-03

标识变量

标识变量

标识变量的描述见下表。

寄存器

变量类型

只读变量

注意

0-34

(无意义)

 

35-40

字 [6]

扩展商业参考号 DT_CommercialReference

1

41-45

字 [5]

扩展序列号

1

46

UInt

扩展 ID 代码

47

UInt

扩展固件版本 DT_FirmwareVersion

1

48

UInt

扩展兼容性代码

1

49-60

(无意义)

 

61

Ulnt

网络端口 ID 代码

 

62

Ulnt

网络端口固件版本 DT_FirmwareVersion

 

63

Ulnt

网络端口兼容性代码

 

64-69

字 [6]

控制器商业参考号 DT_CommercialReference

 

70-74

字 [5]

控制器序列号

 

75

Ulnt

控制 ID 代码

 

76

Ulnt

控制器固件版本 DT_FirmwareVersion

 

77

Ulnt

控制兼容性代码

 

78

Ulnt

电流缩放比例(0.1%)

 

79

Ulnt

电流传感器最大值

 

80

(无意义)

81

Ulnt

电流范围最大值(x0.1 A)

 

82-94

 

(无意义)

 

95

Ulnt

负载 CT 比(x0.1 A)

 

96

Ulnt

满载最大电流 (FLC) 范围 (x 0.1 A)

 

97-99

(禁止)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?