DOCA0131ZH-03

EtherNet/IP

(Ethernet Industrial Protocol) 是一种工业应用协议,建立在 TCP/IPCIP 协议的基础上。它主要用于自动化网络,它将网络设备定义为网络对象,以便允许工业控制系统与其部件之间通讯;(可编程自动化控制器、可编程逻辑控制器、I/O 系统)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?